Le nouveau télescope aura un pouvoir de résolution dix fois supérieur aux télescopes mondiaux actuels
- Ingersoll produira l’énorme structure de support optique en acier de précision de 1 300 tonnes qui permettra un mouvement sans friction grâce à la technologie hydrostatique hautement avancée et mondialement reconnue du Groupe Camozzi
- Au total, il s'agit d'un investissement de 135 millions de dollars, le plus important réalisé à ce jour par GMTO. Le contrat a été remporté à l'issue d'un appel d'offres mondial de 2 ans. Au cours des 9 prochaines années, GMTO, MT Mechatronics et Ingersoll Machine Tools travailleront ensemble pour livrer la structure en acier de 1300 tonnes, qui devrait être livrée au Chili d'ici la fin de 2025, prête pour l'installation de miroirs en 2028.
- Le télescope géant de Magellan (GMT) est le résultat de la collaboration de 12 des meilleures universités et instituts scientifiques du monde et devrait devenir opérationnel en 2029 après sa construction dans le désert chilien. Le financement du projet provient des institutions partenaires, des gouvernements et des donateurs privés
- Le télescope géant de Magellan (GMT) fera progresser considérablement nos connaissances et notre compréhension de l'univers grâce à l'étude des planètes au-delà du système solaire à la recherche de signes de vie et à l'étude des trous noirs et de l'énergie sombre. Le GMT aura un pouvoir de résolution dix fois supérieur aux télescopes mondiaux actuels et pourrait faire des découvertes qui changeront la vision de notre place dans l'Univers
Lodovico Camozzi, président-directeur général du groupe Camozzi, a déclaré: «Nous sommes ravis de travailler à la création d'un système scientifique et révolutionnaire exclusif pour l'étude du cosmos profond. Le projet nous remplit tous de fierté à Camozzi et nous inspire. Nous sommes également très heureux d’avoir été sélectionnés dans le cadre d’un appel d’offres impliquant les principaux groupes mondiaux ».
30 octobre 2019 - Brescia - Le groupe italien Camozzi, à travers sa filiale à 100% Ingersoll Machine Tools dont le siège est à Rockford (Illinois), a conclu un accord en collaboration avec MT Mechatronics, situé à Mayence (Allemagne) - avec GMTO, l'organisation gérant le développement du Giant Magellan Telescope (GMT) pour le compte de ses fondateurs américains et internationaux, afin de construire la structure de précision en acier du télescope.
Le GMT est un observatoire géant optique-infrarouge de nouvelle génération de 24,5 mètres (80 pieds) de diamètre qui explorera les frontières de l'astronomie, recherchant des formes de vie au-delà de notre système solaire et capable de changer l'histoire de l'exploration spatiale.
Ingersoll Machine Tools et MT Mechatronics concevront et fabriqueront le mécanisme de précision de 1 300 tonnes, connu sous le nom de «structure du télescope» qui contient l'optique du GMT qui suivra en douceur les cibles célestes lorsqu'elles se déplacent dans le ciel. Le télescope sera conçu par MT Mechatronics et fabriqué, assemblé et testé par Ingersoll avant d'être expédié et installé sur le site de l'observatoire GMT situé dans les Andes chiliennes éloignées.
Le contrat de structure du télescope nécessitera neuf ans d'efforts de la part d'une grande main-d'œuvre d'ingénieurs,
métallurgistes et machinistes et ont une valeur totale de 135 millions de dollars.
«La fabrication de la structure du télescope est l’une des plus grandes étapes que nous prendrons dans notre cheminement vers la
Télescope Magellan géant », a déclaré le Dr Robert N. Shelton, président du GMTO.
«Nous avons sélectionné Ingersoll Machine Tools et MT Mechatronics pour leur engagement envers la qualité, leur vaste expérience des télescopes astronomiques et leurs capacités à fabriquer des structures de précision complexes, à la suite d'un concours mondial de deux ans», a ajouté le Dr James Fanson, chef de projet GMTO.
La structure du télescope maintiendra en place les sept miroirs géants du GMT car ils mettent au point la lumière des étoiles et des galaxies lointaines afin qu'elles puissent être analysées par l'instrumentation scientifique intégrée au télescope. Les miroirs, les plus grands au monde, ont été produits par le Richard F. Caris Mirror Lab de l'Université d'Arizona. La structure du télescope, avec miroirs et toute l'instrumentation, pèsera 2 100 tonnes et flottera sur un film d'huile de 50 microns d'épaisseur (2 millièmes de pouce) qui assurera un mouvement sans friction pour compenser la rotation de la terre et suivre les corps célestes dans leurs chemins à travers le ciel. Cette technologie «hydrostatique» a été brevetée il y a plusieurs années par INNSE, une entreprise du Groupe Camozzi, reconnue dans le monde entier pour cette technologie. Grâce à sa conception unique, le GMT aura un pouvoir de résolution 10 fois supérieur au télescope spatial Hubble dans la section infrarouge du spectre.
« Ce sera un jour spécial lorsque la structure du télescope du GMT sera achevée et mise en service au Chili, dans le cadre de l'un des projets les plus compliqués et les plus fascinants que la communauté scientifique mondiale ait jamais entrepris», a déclaré Chip Storie, PDG d'Ingersoll. Des machines-outils.
Le contrat entre GMTO, Ingersoll Machine Tools et MT Mechatronics impliquera neuf ans de travail et 1,300 tonnes d’acier de construction. La structure devrait être livrée au Chili à la fin de 2025 et être prête à recevoir des miroirs en 2028.
Le Télescope géant Magellan
Le télescope géant Magellan est un télescope terrestre de nouvelle génération qui promet de révolutionner notre compréhension et notre vision de l’univers. Le GMT est sur le point de permettre des découvertes révolutionnaires en cosmologie, l’étude des trous noirs, de la matière noire, de l’énergie sombre et la recherche de la vie au-delà de notre système solaire. Le miroir primaire du télescope combine sept segments circulaires de 8,4 mètres de diamètre pour former une ouverture effective de 24,5 mètres de diamètre. Le GMT sera situé à l’observatoire de Las Campanas dans le désert d’Atacala au Chili et le projet est le fruit du travail d’un éminent consortium international d’universités et d’institution.
Informations sur l’Organisation GMT (GMTO)
GMTO gère le projet GMT au nom de ses fondateurs internationaux :
Arizona State University, Astronomy Australia Ltd., The Australian National University, Carnegie Institution for Science, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Harvard University, Korea Astronomy and Space Science Institute, Smithsonian Institution, Texas A&M University, The University of Arizona, The University of Chicago et The University of Texas at Austin.